This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3549:[LM3529] R/G/B 当前问题

Guru**** 2632155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023098/lm3549-lm3529-r-g-b-current-question

器件型号:LM3549

大家好、

我客户的应用是 AR 眼镜。 我们使用 BRC 来控制亮度、同时 R/G/B ISET 是相同的、但我们发现色温在不同的亮度水平上是不同的。

此外 、我们尝试通过更改 ISET 将 R/G/B Icurrent 保持在相同的比率、并将 BRC 保持为1。 然后、我们发现、当我们通过 Android 亮度设置调整亮度时、亮度输出将发生异常闪烁。 R/G/B 详细信息设置、异常视频和图片如下表和链接所示。

https://drive.google.com/drive/folders/17lwEBXuWtnTb2HCkocfbXj0GcZnwDYOb

*蓝色/黄色/purple.jpg 是在发生异常闪烁时从视频中捕获的。

1. 当我们使用 BRC 控制亮度时,为什么色温会改变?

2.当我们使用 ISET 控制亮度时,为什么它会出现异常闪烁?

如果我们控制 BRC、Icurrent 将按如下方式变化。

BRC

R-mA

G-mA

B-mA

25%

71.239998

80.58613

39.43648

50%

122.48.

141.1723.

58.87296

75%

173.7199

201.7584.

78.30944

100%

224.9599

262.3445

97.74592

 

R/G/B 电流比改变。

RGB 电流比

25%

1.806449

2.043441

1

50%

2.080411

2.397913.

1

75%

2.218378

2.576425.

1

100%

2.301476

2.683943

1

 

因此、我们尝试将电流保持在相同的比率(绿色)

线性下降

R-mA

G-mA

B-mA

25%

56.239998

65.58613

24.43648.

50%

112.48.

131.1723.

48.87296

75%

168.7199

196.7584

73.30944

100%

224.9599

262.3445

97.74592

 

使用公式2获取新的 reg。 值。

ISET 寄存器

红色调节

绿色环保注册

蓝色调节

25%

51.89242185

65.36353

6.32376.

50%

133.5153993

160.9481

41.29965

75%

216.5268056

258.4534

76.52329

100%

301.

358.

112

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    我将通过电子邮件与您联系、以跟进此案例。 感谢您提供测试结果和错误消息。

    此致、

    Aaron Bing