This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:5V 应用放大器;VSYS 排序要求

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650861, BOOSTXL-TPS650861, LM2767, TPS61040, LM2665

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023104/tps650861-5v-application-vsys-sequencing-requirement

器件型号:TPS650861
主题中讨论的其他器件: 、LM2767TPS61040LM2665

您好!

TPS650861的电流限制。   我们知道、需要升压转换器来生成5.8V VSYS 轨。   是否有任何推荐的特定器件?

5V 和5.8V 电源轨的相关信息。   是否有任何必需的排序?   6.7中所示的二极管或电路是必需的吗?  我想我们更愿意将其保留、并将5.8V 升压转换器的输出直接连接到 VSYS。

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    我们以前看到过几种不同的升压。 我们在 BOOSTXL-TPS650861电路板上使用 TPS61040、我喜欢转换器。 LM2665也常用于减少组件数量。 LM2767是我见过的最便宜的器件、但它似乎几乎不能处理启动期间的峰值电流、因此、如果使用电荷泵、我通常建议电流容量稍高一些。

    在排序方面、要求 V5ANA - VSYS 不应超过我们的内部 FET 体二极管电压、大约0.5V、否则电流会以计划外的方式从 V5ANA 流入 VSYS 引脚。 通常不需要二极管或电路、大多数升压转换器/电荷泵具有内置二极管、因此它们在斜升期间支持输出=输入。 我会避免使用任何"真正隔离"型升压转换器。

    如果您有任何疑问、请告知我们。