This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563240:压降问题

Guru**** 2513615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022329/tps563240-dropout-issue

器件型号:TPS563240

你(们)好

已发现在 PWM 模式下使用 tps563240驱动器输出无法调整(原始输出为5V,压降为4.75V)

 是否可以对其进行调节以实现5V 输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、  

    输入电压为7.5V、对吧? 它没有显示图。 您可以重新上传吗? 建议绘制 Vin、Vout 和 SW 波形。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin

    Vin7.5V 至5V IO= 2A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们来讨论电子邮件 我的电子邮件是 holly-hong@ti.com