This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3697EVM:LM3697灌电流未达到最大设定值

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3697

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020500/lm3697evm-lm3697-sink-current-is-not-reaching-max-set-value

器件型号:LM3697EVM
主题中讨论的其他器件:LM3697

我将使用 LM3697 EVM 进行测试。

我使用的是6个 LED 和1个灯串。 具有24V OVP、30mA 满量程电流和7FF 亮度设置。 但输出灌电流直到不超过4mA、LED 不会以全亮度发光。

其他设置保留为默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压保持在4V、电源输入电流限制为2A。 当我打开 LED 时、我在 Vin 上看到巨大的1V 纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hardy、在这种情况下、您能提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhilash、

    您能否帮助捕捉 VIN/SW/VOUT/HVLEDx 的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_board.pdf

    您好 Hardy、在 pdf 文档中附加了波形。

    谢谢、

    Abhilash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhilash、

    现在的开关频率是多少? 如果不是1MHz、您可以将开关频率设置 为1MHz、然后重试。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我将使用默认的500kHz 频率。 我使用1MHz 进行了测试、但行为仍然相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhilash、

    您是否介意展示您的原理图以进行分析? 谢谢!

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我使用的是 LM3697 TI 评估板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhilash、

    我使用您的 GUI 设置和 VIN=3A 在 EVM 板上进行了测试、但30mA 输出电流正常工作。 看看您的波形、您的 VOUT 似乎被钳位在16V。 我 认为我们需要确定电流不足是导致低正向电压、还是导致 VOUT 受限的反向电压导致 IOUT 不能更高。

    对于故障1、您可以在一个灯串中将6个 LED 更改为5或4个。 如果器件仍然仅输出4mA、则 IC 内部可能会发生错误。

    对于故障2、您可能会松开电源电流限制、以查看系统是否可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您的备份。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢您的回复。

    我使用5个灯串、1个 LED 配置进行了测试。 LED 电流仍未达到最大值、即使电源电流较高、也是相同的。  我将替换为新 IC 并进行测试、我需要一些时间才能获取新器件并进行测试。

    但是、如果芯片出现问题、它会将输出电压钳制到16V 并限制输出电流吗? 我甚至没有看到任何状态故障。

    -Abhilash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正、5个 LED 和1个灯串。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhilash、

    EVM 上的 IC 通常正常仍然很奇怪、因为电路板将在制造后进行测试。  

    下面是一个快速测试标签、支持一些典型设置测试、一些测试会设置为高电流。 您是否还可以在侧面使用这些测试来查看它们是否正常?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还测试了几个快速测试、它没有达到最大电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhilash、

    当您更改满量程电流时、输出电流如何影响? 电流没有变化、或者具有设置但最大值为4mA 的线性电流、或者钳位在4mA 以下但在将寄存器设置为4mA 以下时受控?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    LED 电流变为低于4mA。 我的意思是说、我可以看到较低设置下的亮度变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪是 ooo,他将在下星期一回复你。