This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:短路响应无限制

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019567/lm5116-short-circuit-unlimited-response

器件型号:LM5116

大家好、我的问题的完整描述附在 pdf 文件中。 还随附了 LM5116外设的原理图。

总之:当长时间处于硬短路状态时、有时在重新尝试进入断续模式时、控制器将失去电流检测功能、电感器电流将不受限制。

请阅读 pdf 以获取完整说明。

谢谢!

e2e.ti.com/.../4885.LM5116_5F00_current_5F00_runaway.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表的第15页、断续电流限制被设计为在电流限制故障超过256个周期时在内部下拉系统并启动一个新的 SS 周期。 连接到 UVLO 引脚的电容器将决定此断续模式的时序。

    在数据表的第27页中、规定了大于1uF 的 CFT 值、以保护电路免受持续短路的影响、并使 UVLO 引脚正确计时。 根据您的原理图、使用10nF 的 CFT。 将该值增加至至少1uF 并相应地修改分压器网络将有助于这种情况、并允许电流限制正确调节系统、而不会在断续关断期间留下任何残余饱和电压。

    如果这些问题仍然存在、请提供完整的原理图。

    谢谢、

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请发送功率级原理图和完整的 LM5116快速入门计算器文件 :https://www.ti.com/tool/LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joshua、我没有注意到这种对 CFT 的需求、我将电容器更新为2.2uF。 这没有解决我的问题、尽管它确实降低了故障发生的几率、但在某些短路情况下、当重试断续模式时、电流仍然是无限的。

    我还注意到可能与故障相关的问题-在响应发生时、断续 占空比非常不稳定、这可能表示短路部分/闪烁时出现问题。

    Timothy -  

    我要附上功率级原理图和快速入门计算器(尽管我没有使用它来设计转换器)、希望这有所帮助。

    感谢大家。
    e2e.ti.com/.../8244.LM5116_5F00_quickstart.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、引导电容器应小于 VCC 电容器-尝试0.1uF。 此外、将 VCCX 直接接地(不通过100k 电阻器)。

    我从快速启动中注意到、电流限制设定值非常接近满负载规格-我们通常允许50%的裕度来适应非理想情况和负载瞬态(此时电感器电流可能过冲、尤其是在 Cout 较大的情况下)。 考虑减小有效感应电阻值以增加电流限制设定点。 此外、验证 CS 信号上没有噪声(有时会在 CS 线路上使用 RC 滤波器来降低噪声)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、根据快速启动工具的建议值、补偿网络值看起来不正确。 针对100kHz 开关频率的10-12kHz 环路交叉。 通过检查负载瞬态期间的输出电压行为来检查稳定性性能。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Timothy 的答复。

    遗憾的是、这些都没有解决我的问题、我增大了 VCC 电容、VCCx 接地为0欧姆-我的原理图是错误的。

    我没有能够以足够高的质量感应 CS、但我尝试在没有变化的情况下过滤这些输入。  

    负载瞬态期间的电压行为非常好且稳定。 我的环路交叉频率低于10kHz、因为我在软启动期间遇到了一些稳定性问题、我 通过降低 带宽来解决这些问题、我的转换器非常稳定。

    我不明白 为什么要增加电流限制设定点-这是一个很好的设计选择、但与故障无关、因为我在空载情况下短路。

    相反、我尝试增大感应电阻器并相应地更改 cramp、我将感应电阻器增大到10m Ω、这解决了我的问题、尽管我当然无法获得所需的功率输出、因此这对我来说不是有效的解决方案。

    较高的感应电阻应提高信噪比、因此我的问题可能与噪声有关。 但我的布局是完美的-感应线路连接在一起、不会靠近任何嘈杂的线路。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再看一下快速启动、反馈电阻输入错误(10欧姆而不是10k 欧姆等) 我建议将补偿和反馈阻抗降低至少2倍、以使所有器件都不受噪声影响。 使用调整大小的 FB 电阻器检查快速启动文件、并确保具有正确的电解电容 ESR。 此外、陶瓷值不是满40uF、因为电压会出现一些降额。 此外、您不需要跨上部反馈电阻器的主控网络。 使用0.1uF 引导电容器。

    MOSFET 和电感器器件型号是什么? 确保使用7.5V 栅极驱动器时100V FET 处于良好状态。 并通过探测电感器电流并验证电感器是否保持低于其 SAT 电流额定值来检查电感器是否饱和。

    此致、

    Tim