This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS715A:非磁性 LDO 输出:3.3V 0.5A 输入:5V

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV755P, TPS715A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022909/tps715a-non-magnetic-ldo-output-3-3v-0-5a-input-5v

器件型号:TPS715A
主题中讨论的其他器件:TLV755P

您好!尊敬的:

我们需要非磁性 LDO。 您是否提供非磁性 LDO?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ugur、

    是的、我们可以。 推动非磁性要求的动力是什么? 在主题行中查看 TLV755P 作为起点的使用案例。

    以下是可在此处使用的所有其他 LDO 的链接: https://www.ti.com/power-management/linear-regulators-ldo/products.html#p238min=0;5&p238max=5;12&p451max=0.5;0.75&p182=Fixed%20Output&p1154=3.3;3.3

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我查看了 TLV755P 的数据表。 数据表中没有提到非磁性特性。 此外、我还查看了 TPS715A 的数据表、并在其中提及。 TPS715A 良好、但电流限制不够。 我正在使用医疗设备。

    您是否提供其他 LDO 产品自己的非磁性功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ugur、

    感谢您提供反馈。 我更深入地了解了 TPS715A 数据表、我认为该部分可能是错误的、因为引线框现在包含 NiPdAu、镍是一种磁性金属。 话虽如此、我回顾了这些内容、NiPdAu / Sn 是我们引线框中最常用的金属材料。 由于是这种情况、因此我们没有使用非磁性材料的 LDO。

    此致、

    Wilson