This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84209:1A 24V 至5V 工作条件下的温升

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023068/tpsm84209-temperature-rise-for-a-1-amp-24v-to-5v-working-condition

器件型号:TPSM84209

大家好、

我们实现了一个具有 TPSM84209的电路板、以从24V 直流生成5V 直流电压:找到附加的电路图和布局的两张图片(您可以在其中看到、突出显示了顶层和内层5V 焊盘的扩展)。

5V 所需的平均电流小于1A、在这些条件下、芯片的温度达到大约55°C (室温为25°C)。
在我看来、这种温升似乎比我预期的要高一些(同时考虑到 TPSM84209的电流最高可达2.5A)。

你怎么看? 对此主题有什么建议?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    原理图和布局模糊。 我无法清楚地看到它们。 但在24VIN/5Vout/1A 条件下、55C 温度看起来是合理的。 根据 EVM 用户指南图4-2效率曲线、在24Vin、5V/1A 条件下的效率约为86%、因此毛功耗为5V*1A/0.86-5V*1A=0.814W。 结温=25C amb+0.814*32.7(RthetaJA)在数据表第5页中=51.62C。

    TPSM84209在输入电压为12V 时可支持高达2.5A 的电流。 对于24Vin、5V 输出、根据 EVM 用户指南效率曲线图4-2、输出电流将更低。

    谢谢、

    Nancy