This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930EVM:充电电流仍为1A、但充电状态为100%

Guru**** 2385470 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930EVM, BQ76930, BQ78350-R1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023062/bq76930evm-state-of-charge-100-although-charge-current-is-still-1a

器件型号:BQ76930EVM
主题中讨论的其他器件: BQ76930BQ78350-R1

你(们)好  

我使用的是7S-1P 电池和  BQ76930EVM。

充电过程中的情况如何  BQ76930EVM 提供1A 充电电流和 SoC 100%?

Nati

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nati、

    BQ78350-R1是 BQ76930EVM 上的监测计。  它从 BQ76930读取电压和电流、并使用存储的参数计算 SOC。  BQ78350-R1技术参考手册中介绍了操作和配置。  

    当您启动电路时、BQ78350-R1会唤醒、读取电池电压、并从存储的化学信息中估算充电状态。  如果存储的电池化学成分与您的电池不匹配、则估计可能很差。  电池充电时、库仑计数器将测量传递的变化、该变化将添加到充电状态。  FET 在充满电时的操作是可配置的、有关详细信息、请参阅技术参考手册。  有许多选择。

    对于您的问题、可能有以下几种:

    • SOC 估算不准确、当 SOC 计数到100%时、电池仍可接受充电
    • 输入的电池容量(可能是默认值)比实际连接的电池小得多
    • FET 设置不符合预期、尽管应提供适合电池的充电电压和电流、但 BQ78350-R1不会调节充电。  如果使用智能充电器、请确保将正确的充电参数输入 BQ78350-R1、以便充电器可以使用这些参数。