This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24041:坏芯片/工作不正常

Guru**** 2598445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021445/bq24041-bad-chip-not-working-properly

器件型号:BQ24041

您好!
我们从  您的网上商店购买了数千个 BQ24041DSQR、因此我们可以排除假/封装芯片的问题。

然而、在一个稳定的项目上、大约5%的芯片工作不正常、我们以前没有遇到任何问题:
-大多数问题都是电池无法开始充电。 PG 被置为有效、但不会产生 CHG、即使连接了充电中的电池并且 VIN 处于有效范围内。
-充电电流在极少数情况下是无效的。 对于 R_ISET = 4.3k 欧姆1%、我们的充电电流为83mA、这在很大程度上超出规格。

在所有情况下、只要更换芯片就能解决问题、因此芯片肯定会出现问题。

您是否有已知的此参考坏芯片案例?

谢谢、
弗洛伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florent、

    几个请求。

    1. 您是否可以附加原理图进行审阅?
    2. 请在有缺陷 的电路板启动期间提供显示 IN、ISET、OUT、/CHG 的波形

    要检查 IC 是否存在问题、您可以将有缺陷的设备的 IC 更换到已知良好的主板上(ABA 更换)。 这可以告诉我们 IC 是否损坏。

    您 还可以检查与 IC 的连接是否在有缺陷的电路板上发生短路/悬空。  

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、
    抱歉、我的错误、它实际上是 BQ24040DSQR。

    下面是我们的原理图:


    我们在 BQ 不工作时进行了以下捕获。

    不会发生任何情况。 ISET 保持为零。
    CHG = 1.75V
    VOUT = 3.65V
    VIN = 5.08V
    ISET = 0.00V

    我们直接在 BQ 引脚上进行了测量、因此这不是一个不良的接触/焊接问题。

    有趣的是、有时可以让 BQ 启动充电、但在将 Vin 设置为5V 时很少发生这种情况。
    以下是有时启动时的捕获:

    当它工作时、Vin @ 5V 和充电实际启动之间存在35mS 的延迟(ISET 为1.05V 且 CHG 被置为有效)、这似乎是预期的。
    但是,即使在这种情况下,充电电流也是错误的;它是85mA,而不是大约120mA。
    但是、BQ 不会对电池过度充电、当 Vout = 4.185V 时、充电电流通常会降低。

    Vin 的压摆率似乎是使其正常工作的一个因素。 它几乎在压摆率较慢时一直起作用。

    谢谢、
    弗洛伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florent、

    感谢您附加图片、原理图看起来不错。 您还可以附加布局吗?

    [引用 userid="493512" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021445/bq24041-bad-chip-not-working-properly/3776895 #3776895"]

    我们直接在 BQ 引脚上进行了测量、因此这不是一个不良的接触/焊接问题。

    [/报价]

    是否可以尝试通过执行 ABA 交换来确认此操作? 取一个有缺陷的单元 IC 并将其转移到工作板。

    谢谢、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、
    我无法公开共享完整的布局、下面是 BQ 部分:

    但是、我们在几个好板上尝试了有缺陷的芯片、包括其他布局完全不同的项目、问题是相同的。

    谢谢、
    弗洛伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frorent、

    将联系离线讨论更多内容。

    谢谢、

    Nick