您好!
我们从 您的网上商店购买了数千个 BQ24041DSQR、因此我们可以排除假/封装芯片的问题。
然而、在一个稳定的项目上、大约5%的芯片工作不正常、我们以前没有遇到任何问题:
-大多数问题都是电池无法开始充电。 PG 被置为有效、但不会产生 CHG、即使连接了充电中的电池并且 VIN 处于有效范围内。
-充电电流在极少数情况下是无效的。 对于 R_ISET = 4.3k 欧姆1%、我们的充电电流为83mA、这在很大程度上超出规格。
在所有情况下、只要更换芯片就能解决问题、因此芯片肯定会出现问题。
您是否有已知的此参考坏芯片案例?
谢谢、
弗洛伦特