This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506-Q1:静态电流

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014926/lmr36506-q1-quiescent-current

器件型号:LMR36506-Q1

您好!

你好。

我们的客户正在使用 LMR36506-Q1、他们有以下查询:

我想知道 LMR36506-Q1在待机模式(即 VIN 小于开通电压)下的静态电流消耗是多少、导通电压通过 EN 引脚上的电阻分压器设置为5.5V。

我看到数据表声称关断时的电流为0.5µA μ A、它显示了工作时的电流消耗图、但我无法找到这两种状态之间在待机模式下消耗的电流的详细信息。

我希望您能在这方面为我们提供帮助。 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请为此测试指定输入电压和 EN 电压的确切条件。

    此外、如果您有一个原理图、您可以共享该图、这会很有帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我一周内没有收到您的回复。

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    如果您需要更多帮助、您可以重新打开。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我对我的答复拖延表示歉意。 我生病后才回来。

    请参阅下面的原理图。



    此外、这是我们的客户所说的:对于我们的特定应用、我们特别关注当输入电压低于5伏时、会产生多少输入电流消耗。 数据表介绍了完全关断(EN 线路低于0.4V、相当于我们电路中的输入电压1.73V)时的预期电流消耗、但未详细介绍待机模式下的实际电流。
    感谢你的帮助

    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好

    请确认器件上用于此测试的负载和输出电压。

    此外、请确保使用正确的固定输出电压选项。

    必须在实验中测试输入电流。

    您可以使用修改后的 EVM 对此进行测试。  您需要更换设备

    并固定分压器。

    如果您需要 TI 获取这些数据、我们将在下周晚些时候开始这项工作。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一周多以来、我没有在该帖子上看到任何活动。

    我将关闭。  如果您需要更多帮助、可以重新打开。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您在这方面的帮助。

    我刚刚收到了我们客户的反馈、他们告诉我们的内容如下:

    你好。 很抱歉、这么长时间没有响应。 我们在实验室中执行了此测试、并收集了一些满足我们目前需求的附加信息。 1µA µA、在使能输入线上的0.4V 至1V 之间的某个点、静态电流突然从<1 μ A 增加到大约50 μ A。 我们必须选择更高的导通电压(通过选择合适的电阻器)、以确保静态电流消耗在我们感兴趣的电压范围内保持足够低的水平。

    这对我们目前来说是有效的。 但是、我们依赖于 IC 的未记录功能、因此如果这个未记录的工作区域中的某些内容在未来发生变化、则可能会影响我们的设计。

    我现在将接受该解决方案、但我想更清楚地看到、该工作区域记录了预期静态电流与使能引脚电压(假设这主要决定了静态电流消耗)之间的关系(最好在数据表中)。

    顺便说一下、对于这项特定的工作、我们使用的是固定的3.3V 器件、并且在存在3.3V 电压时期望输出负载小于10mA。 但是、我们感兴趣的区域是禁用输出的区域(使能引脚上的电压小于1.263伏)。



    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的反馈。

    我们将考虑今后可以做些什么 来提供这类信息。

    谢谢