This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650250:LDO 未使用引脚

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022281/tps650250-ldo-unused-pin

器件型号:TPS650250

各位专家:

如果客户不使用 VLDO1、是否可以将 VLDO1引脚和 FB_LDO1引脚保持断开状态?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hisao、

    感谢您的联系。 TPS650250上的 LDO1和 LDO2共享相同的使能和电源信号。 如果客户正在使用其中一个而不是另一个、则它们都将打开。 客户可以遵循 Michael Green 之前在 E2E "tps650250未使用的 LDO"(以下链接)上提出的建议。 我们建议在 VLDO1上连接一个小型陶瓷输出电容(对于未使用的 LDO)、并将相应的 FB_LDO1引脚直接连接到 VLDO2以使用 LDO2的外部组件。  

    "tps650250 未使用的 LDO"链接: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/339455/tps650250-unused-ldo

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、

    感谢你的答复。

    关于 FB_LDO1引脚、建议直接连接到 VLDO2、而 Michael 提到 FB_LDO1可以连接到 VLDO1。

    [引用 userid="254706" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022281/tps650250-ldo-unused-pin/3780253 #3780253]*并将相应的 FB_LDO1引脚直接连接到 VLDO2以使用 LDO2的外部组件。  [/报价]

    # Michael 说"

    "FV_LDOx 可直接连接到 VLDOx -这样您就可以节省反馈分压器的外部组件。"

    哪一个更好?

    此致、

    Uchikoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hisao、

    由于我们建议在未使用的 LDO 的输出电压上使用一个小输出电容器、并且我们不知道  客户将用于 LDO2 (正在使用的 LDO)的输出电压设置的相关信息、 然后、我们建议将 FB_LDO1连接到 VLDO1 (未使用 LDO 的 FB 引脚连接到其自己的稳压器输出)。   

    谢谢、

    Brenda