This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141:原理图检查

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141, LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022335/lm25141-schematic-check

器件型号:LM25141

你(们)好

您能帮您查看下面的 LM25141原理图以及任何需要调整的问题、谢谢

e2e.ti.com/.../LM25141.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    请使用 LM25141-Q1快速入门计算器检查您的设计。 以下是有关原理图的一些注释:

    1. 对于2MHz 设计、4.7uH 似乎有点高(根据15m Ω 分流器检查快速入门文件中的建议值)。
    2. 将 LOL 栅极电阻器设置为0欧姆(无需缓慢关闭 SYNC FET)
    3. 将高侧栅极电阻器更改为 HO 引脚(通常使用较慢的导通来控制 SW 电压过冲)。 但是、请注意损耗增加。
    4. 检查 MOSFET 的 Rdson 额定 Vgs = 5V。
    5. 不使用时将 VCCX 连接到 GND。
    6. 使用输入电解电容器来实现输入滤波器阻尼。
    7. 10nF 电阻器电容似乎很低-尝试220nF 以实现更长的断续间隔。
    8. 为 COMP 到 GND (高频补偿器极点)的电容添加点。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的评论

    当 vccx 表示 IC 具有内部5V 驱动器时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    建议在未使用时键入 VCCX 到 GNDif。 否则、如果 VCCX 浮动高电平且高于4.3V 的转换阈值、则将关闭从 VIN 获取的 VCC 稳压器、从而导致控制器关断。

    此致、

    Tim