This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138 LLCHBFirmware-1.2轻负载运行设计

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016009/ucd3138-llchbfirmware-1-2-light-load-operation-design

主题中讨论的其他器件:UCD3138

针对 UCD3138 LLCHBFirmware-1.2

由于采用自动模式切换机制、PWM 模式用于轻负载运行。

如果我想提高轻负载下的效率、如何使用突发模式?

我应该设计并考虑哪种设置(开关频率、突发频率、导通时间和休息时间)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用以下两个寄存器来打开或关闭 DPWM。

    LoopMuxRegs.LLENTHRESH.bit.TLUG_ON_THRESH  
    LoopMuxRegs.LLDISTHRESH.bit.TLOW_OFF_THRESH  

    此外、  LoopMuxRegs.LLCTRL.bit.LL_EN =1;

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如何设置

    LoopMuxRegs.LLENTHRESH.bit.cycle_CNT_THRESH

    LoopMuxRegs.LLENTHRESH.bit.TLUG_ON_THRESH

    LoopMuxRegs.LLDISTHRESH.bit.TLOW_OFF_THRESH

    您能举个例子进行设置吗?

    例如、开关频率 为100kHz、5个脉冲、休息时间为100us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    UCD3138不支持配置脉冲数以及突发模式期间的复位时间。  您可以使用  LoopMuxRegs.LLENTHRESH.bit.cycle_CNT_THRESH 的默认值。  THRESH/THREST_OFF_THRESH 配置 DPWM 接通阈值(250ns/LSB)或关断阈值(250ns/LSB)。 您可以从程序手册中找到更多详细信息。

    谢谢、

    肖恩