This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C20:规格检查

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56C20, TPS56C230, TPS51397A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022577/tps56c20-spec-check

器件型号:TPS56C20
主题中讨论的其他器件: TPS56C230TPS51397A

你(们)好  

输出电压是否可以超过1.87V?

  1. 输入电压:6.5V-13.2V 输出电压:5V/10A
  2. 输入电压:6.5V-13.2V 输出电压:3.3V/9A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS56C20无法支持更高的输出电压。

    可以不使用 I2C 使用 TPS56C230吗?

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Lishuang

    感谢您的回复  

    Webence 如下所示、它将受到影响?

    适用于此应用的 TPS51397A 有何用途? 与12A TPS56C230引脚对引脚兼容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    建议使用 TPS56C230、因为它是12A 器件、以便为这个10A 应用留出一定的裕度。

    在 Eco-mode 轻负载下,输出纹波将超过1%*Vout。 我还仔细检查了7.4Vin-5Vout-500kHz-0.001A-1.8uH 电感器-47uF*4 Cout 下的基准测试结果、基准上的输出纹波 为75mV。 以便在客户使用默认设置时警报正确。 如果轻负载输出纹波是可以接受的、则不会产生影响。 如果客户希望即使在轻负载下也能获得更好的输出纹波、建议使用 FCCM。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Lishuang

    感谢您的评论。