This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD25402Q3A:帮助仿真最坏热条件下的持续电流

Guru**** 2664545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022819/csd25402q3a-help-to-simulate-the-continue-current-at-worst-thermal-condition

器件型号:CSD25402Q3A
主题中讨论的其他器件:BQ25713

大家好、

我们提到、45C RJA 时最大持续漏极电流的绝对值为15A。

您能否帮助模拟或计算热条件是否为70C RJA,那么最大 持续漏极电流 将是多少?

谢谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    感谢您关注我们的 MOSFET。

    数据表上的这些数字是一个简单的计算。

    我们已将所有 MOSFET 技术材料整理到一个位置: https://www.ti.com/power-management/mosfets/support-training.html

    本网页上有一篇文章、介绍了如何了解 MOSFET 数据表、该数据表专门介绍了数据表中的电流额定值: https://www.ti.com/power-management/mosfets/support-training.html

    因此、最大电流将是使用这些公式进行的计算

    使用这些公式、最大电流将从15A 降至12A、因为最大功率耗散将从2.8W 降至1.8W。

    这些是非常理想的公式、对于这种封装类型的更实用典型应用功耗能力、也可以在我提到的同一位置的另一篇文章中找到、本文讨论了我们所有 PowerMOSFET 封装的典型功耗能力、网址 为:https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/selecting-the-right-power-mosfet-power-block-package-for-your-application

    谢谢

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我可以理解将 最大功耗从2.8W 降低到1.8W 的原因。 其结果是(150-25)/45=2.77 ;(150-70)45=1.77。

    但如何计算最大 持续漏极电流?  如何计算结果15A 和12A (如您所说)?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户将使用此 MOSFET 作为电池 FET 并使用充电器 BQ25713、VGS 将为10V、因此根据  数据表中的图7、导通 RDS 将约为7m Ω@70C。
    因此,如果我使用7m 欧姆来计算 最大 持续漏极电流,将是  Square (1.77/7m Ω)=15.9A,我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    应用中的最大电流不是真正现实的,它是理想化的,假设条件是固定的,您最好使用我之前发送的链接来确定客户所需的封装/产品类型。

    我计算15A 至12A 的方法是、在70thja 典型值下、最大 PD 降低至1.8W。 根据上面的公式、这是150°C-25°C/70°。

    电流 为 sqrt (最大功率/最大电阻),sqrt (1.8W/12m Ω)= 12.2A,因此减小到12A。

    上面的计算假设了典型电阻、我假设最大电阻 这就是差异。

    谢谢

    Chris。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回答!  

    Kai