This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:由于关闭命令而导致固件损坏

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022891/bq78350-r1-firmware-corruption-due-to-shutdown-command

器件型号:BQ78350-R1

1. BQ78350-R1是否存在可能使电量监测计砖型的关断命令(导致固件损坏)的已知问题?

请参考下面的陈述、您能否详细说明如果我们仅发送关断命令、SMBus 在关断过程中何时会写入数据闪存?

    参考声明:"在关断过程中、可能会有 SMBus 写入数据闪存、这是一个漫长的过程。" [来源: e2e.ti.com/.../bq78350-r1-bq76930evm-bq78350-r1-bq76930-don-t-wake-up-on-shutdown-mode]  

3.在使用 SHUTDOWN 命令时,是否有办法延长关断过程时间,以确保在关断期间完成对 DataFlash 的所有写入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    有些用户看到了您描述的问题。 可以从产品页面下载的最新固件版本解决了该问题。 新固件(v1.04)提高了关断例程的稳健性、以确保在关断启动后无法写入闪存。 BQ78350-R1A 附带加载的新固件、因此我们建议切换到该器件。  

    此致、

    Matt