This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:IC 地址分配

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018467/ucd3138a-ic-address-allocation

器件型号:UCD3138A

大家好、

我只想确保如何将 IC 地址分配给 UCD3138A。  

数据表描述了其地址由 AD00引脚上的电阻器分配。

客户以前使用过一个 UCD3138A。 它们使用 AD00 abd AD01作为降压拓扑的电流感应输入、而不是地址分配。 (我是刚带客户来的、不知道很多设计历史记录。) 这不会给客户带来任何问题、在这种情况下、我想知道地址是如何分配的。 我想 、即使在下载固件之前、UCD3138A 也应该有一个默认地址。 正确吗?  

目前、客户将使用两个 UCD3138A。 我想他们必须在 AD00引脚上配置一个电阻器、以便为每个 UCD3138A 分配两个不同的地址。 否则、无法为每个 UCD3138A 分配不同的地址。 您能否检查我的理解是否正确?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出问题。  使用一个 UCD3138A 时、该 UCD3138A 地址可分配给固件中的特定地址、因此无需 AD00或 AD01。 当使用两个 UCD3138A 时、需要通过在 AD00或 AD01上使用不同的电阻器来分隔地址。 AD00或 AD01连接了内部电流源(10uA)。 启用电流源后、ADC 可以测量引脚上产生的电压、然后根据电压为该 UCD3138A 分配地址。 在正常运行期间、电流源被禁用、AD00或 AD01被用于 正常 ADC。

     此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢你的答复。 我相信、即使两个 UCD3138A 的 AD00或 AD01引脚配置了相同的电阻器、也可以通过 ROM 写入来分配地址。 换言之、地址也可以在 SW 中分配、而不是在 HW 中分配。 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ella、

    不可以、如果系统中有两个器件、则需要使用 AD00和 AD01来使用物理电阻器设置地址。

    此致、

    Don