This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:UCC28951-Q1 EQ #128电压环路补偿

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020809/ucc28951-q1-ucc28951-q1-eq-128-voltage-loop-compensation

器件型号:UCC28951-Q1

UCC28951-Q1 EQ #128电压环路补偿-问题:在公式中、您引用字母"f"、但不能识别它的含义。 请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    公式128是频率的函数、GCO (f)是传递函数、f 是频率。 它是基本的自动控制理论。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我得到" f "是("传递函数、f 是频率。 这是基本的自动控制理论"。  现在、让我们对这一点进行更深入的思考。  让我看看、好的、" F "是一个未知值、例如公式中的其他未知值。  那么、让我们在相同的公式中查看"a1"。 因此、TI UCC28951-Q1数据表解释了"A1"的含义、例如初级绕组与次级绕组比"A1=NP/NS"。  然后进一步阅读、您将发现 Np=变压器的初级绕组匝数。  你永远不会猜到 NS 代表什么。  您知道了、变压器的次级绕组匝数。  

    现在、考虑到这一点、 当涉及未知值的" f "符号时、我们都同意方程中的指定需要一些实数或虚数。  我理解" f "符号表示频率。  这就是我需要知道的所有内容。  但等待、那里有很多频率、我应该选择哪一个。  或者可能还有另一个公式可以求解 " f "。  例如(f = X^2 * 2Y + 3)。  如果 X=1且 Y=2、则" f "= 7频率。

    无论您如何看待它、" f "都是未知值、它需要一个数字值、无论是实值还是虚值。  

    方程#128中的" f "值是多少、我可以计算方程、从而得出 GCO (f)等于的结果。

    请记住、TI 的工程师制定了此公式、如果您不知道答案、请咨询对该主题更了解的人、然后您将知道答案并始终记住"知识是力量"。

    谢谢你

    请快速响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我得到" f "是("传递函数、f 是频率。 这是基本的自动控制理论"。  现在、让我们对这一点进行更深入的思考。  让我看看、好的、" F "是一个未知值、例如公式中的其他未知值。  那么、让我们在相同的公式中查看"a1"。 因此、TI UCC28951-Q1数据表解释了"A1"的含义、例如初级绕组与次级绕组比"A1=NP/NS"。  然后进一步阅读、您将发现 Np=变压器的初级绕组匝数。  你永远不会猜到 NS 代表什么。  您知道了、变压器的次级绕组匝数。  

    现在、考虑到这一点、 当涉及未知值的" f "符号时、我们都同意方程中的指定需要一些实数或虚数。  我理解" f "符号表示频率。  这就是我需要知道的所有内容。  但等待、那里有很多频率、我应该选择哪一个。  或者可能还有另一个公式可以求解 " f "。  例如(f = X^2 * 2Y + 3)。  如果 X=1且 Y=2、则" f "= 7频率。

    无论您如何看待它、" f "都是未知值、它需要一个数字值、无论是实值还是虚值。  

    方程#128中的" f "值是多少、我可以计算方程、从而得出 GCO (f)等于的结果。

    请记住、TI 的工程师制定了此公式、如果您不知道答案、请咨询对该主题更了解的人、然后您将知道答案并始终记住"知识是力量"。

     

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    f 对应于器件的开关频率。