This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19535KTT:检查电机控制应用的 MOSFET 安全工作区

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19535KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022924/csd19535ktt-checking-the-mosfet-safe-operating-area-for-motor-control-application

器件型号:CSD19535KTT

您好!

我将 CSD19535KTT 用于 BLDC 电机控制应用、

48V 电压 和峰值电流42A

我已经完成了有关 MOSFET 选择的 TI 培训视频和博文、

如数据表中所述、Rds 为3.2m Ω  

因此 VDS=0.0032*42、即 VDS=0.1344V

Power=0.0032*42842 Power=5.64W;外壳温度=2.82度上升  

我对读取 MOSFET SOA 有一些疑问

VDS=48V、我使用10kHz 开关频率 T=100us 最大脉冲。 因此、如果我 在 x 轴50V 上检查 MOSFET 的 SOA 并考虑100us 脉冲、那么我将得到60A  

 此方法 id 是否正确、以解释 VDS 和 ID 之间的关系、从而确保安全运行。

如数据表中所述、Rds 为3.2m Ω  

因此 VDS=0.0032*42 ,即 VDS=0.1344V,因此各自的漏极电流大约只有25A  

请澄清

谢谢你