This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:电流感应输出电压电平

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS274160, TPS274160EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019737/tps274160-current-sense-output-voltage-levels

器件型号:TPS274160

您好!

我一直在使用 TPS274160EVM 来检查 TPS274160的行为。

 1) 1)当我短接输出4并查看 CS 诊断引脚时、根据 TPS274160数据表、我预计会看到4V、但我看到的是5.95V。  

我错过了什么吗? 为什么电压如此高?

2) 2)当我更改 J5和 J6状态时、为了检查其他输出 CS 状态当输出短路时、它没有字。

无论我将哪个组合放置在这些跳线上、CS 输出仅提供输出4的指示。

问题出在哪呢?  

谢谢、

阿萨夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    感谢您的提问。

    1) 1)报告故障时、CS 引脚将处于电压范围内。 请参阅以下数据表:

    5.95V 将处于标称范围内、同时报告故障。

    2) 2) SEH 和 SEL 是您要配置的引脚、用于查看 CS 引脚的输出以更改为不同通道。

     请参阅下表。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    感谢您的回复。

    关于 SEH 和 SEL、在 TPS274160evm J5上更改了 SEH、J6更改了 SEL。

    当我更改它们并实际更改 SEH 和 SEL 时、显示我更改为的输出电流时、不会影响 CS 引脚输出。

    问题出在哪呢?

    此致、

    阿萨夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    您能否确认 DIAG_EN (J4)的位置被拉至高电平?

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    很抱歉我迟到了。

    J4 (DIAG_EN)被拉高。

    此致、

    阿萨夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    现在我想不到一个好的理由。 虽然不太可能、但您能否检查 EVM 上的器件是否为 B 版本? 此外、您是否还可以要求客户服务人员更换您的电路板、以查看其是否可重复?

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    EVM 上的器件是 B 版本(至少是写入该版本的器件)。

    我会问客户服务。

    谢谢、祝您度过愉快的周末、

    阿萨夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Asaf。 请在您有新的开发板后、向我更新进度。 谢谢!

    此致、

    您好