This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23313:UCC23313和 UCC23312B 之间有何差异?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23313, UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022835/ucc23313-what-is-the-difference-between-ucc23313-and-ucc23313b

器件型号:UCC23313
主题中讨论的其他器件: UCC23513

UCC23313和 UCC23313B 之间有何区别? 我在数据表中找不到差异。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欠压锁定(UVLO) 阈值不同:

    UCC23513为12V UVLO。

    UCC23513B 为8V  UVLO。

    因此、如果您不介意较低的 UVLO 电平、您很可能会在您的应用中使用 UCC23513B。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Don