This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:ucc23513

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC23513, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016998/ucc23513-ucc23513

器件型号:UCC23513
主题中讨论的其他器件: SN6505B

你(们)好

我使用 UCC23513驱动背对背 N 沟道共漏极 MOSFET 开关(固态继电器)(SSR)、我使用该继电器将电池电源连接到负载。 它可以很好地处理负载。

该电路类似于"带 MOSFET 的 TI 低成本交流固态继电器(修订版 A)"、第5页(TIDUC87A–2016年9月–2017年3月修订版)

当我连接电池充电器为电池充电时,在某些电池电压下(尤其是超过50伏)会导致 UCC23513发生故障。

例如:

如果电池电压为30伏、充电器电压为47伏、则表示设备工作正常。

如果 电池电压为30伏且充电器电压为 51伏(和升压)、则会导致 UCC23513单元工作。

我们需要使用高达70V 的充电器和电池  

我的问题:

1 -功率 MOSFET 电源是否有任何最大电压?

2 -它与限制为13伏的 UVLO 有关吗? (如您所知,当充电器连接时,输出驱动器和接地机器人变为负:(V-battery)负极  (V-charger)

3 -是否有任何其他驱动程序可以使用它而不会出现此问题。

谢谢

Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    很遗憾听到您遇到困难。

    如何为 VCC/VEE 端子供电?

    您引用的文档的图5实际上没有任何详细信息。 您能否发布您的原理图、以便我确切了解您如何连接所有设备? 我怀疑 UCC21513输出级的电源存在问题。 您将需要一个隔离式电源。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已经为栅极驱动器芯片(UCC21513)放置了一个隔离式电源 、它确实解决了一些问题、

    但仍有一些问题:

    数据表显示 (4A 拉电流、5A 峰值灌电流输出电流)、那么  隔离式电源必须为此芯片提供什么电流?

    谢谢

    Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    很棒!

    您可以使用 第9.2.2.3节估算数据表中的栅极驱动器功率损耗来计算功率损耗、然后将其转换为隔离电源所需的电流。  我们有几个使用 SN6505B 变压器驱动器的架构示例(但 UCC23513 IC 没有、但它们使用我们的其他隔离式驱动器)。

    https://www.ti.com/tool/UCC5390SCDEVM-010

    此致、

    Don