This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:LP2985与 LP2985A 和 LP2985-N 之间电气特性的差异

Guru**** 2600145 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985, LP2985-N, LP2985A, TPS7A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022848/lp2985-the-differences-of-electrical-characteristics-between-lp2985-and-lp2985a-and-lp2985-n

器件型号:LP2985
主题中讨论的其他器件:、 、TPS7A24

你(们)好

您能否说出 LP2985与 LP2985A 和 LP2985-N 之间的电气特性差异?

我知道  LP2985-N 是在 NS 下开发的、 LP2985和 LP2985A 是 TI 的第二选择。 但我不确定 电气特性是否存在任何差异。

客户希望 将 LP2985-33DBVR 替换为 LP2985IM5-3.3/NOPB、并 将 LP2985A-50DBVR 替换为  LP2985IM5X-5.0/NOPB。 因此他们希望了解差异。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    请参阅以下差异。 此外、我们建议将 TPS7A24作为替代器件、因为它越来越新、越来越好。

      LP2985 LP2985-N LP2985A TPS7A24
    AEC Q100标准
    输出选项 固定输出 固定输出 固定输出 可调节输出、固定输出
    输出电流(最大值)(A) 0.15 0.15 0.15 0.2.
    输入电压(最大值)(V) 16. 16. 16. 18
    输入电压(最小值)(V) 2.2. 2.2. 2.2. 2.4
    输出电压(最大值)(V) 10. 6.1. 10. 17.75
    输出电压(最小值)(V) 1.8 1.8 1.8 1.24.
    固定输出选项(V) 1.8、2.5、2.8、2.9、3、 3.3、5、10 2.5、2.6、2.7、2.8、2.9、 3、3.1、3.2、3.3、3.5、 3.6、3.8、4、4.5、5、 6.1. 1.8、2.5、2.8、2.9、3、 3.3、5、10 1.25、1.8、2.5、3、3.3、 3.6、5.
    使能 是的 是的 是的
    电源正常
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷 陶瓷、非陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 40 30 40 22.
    噪声(uVrms) 30 30 30 300
    精度(%) 5. 2. 3. 2.
    VDO (典型值)(mV) 280 280 280 160
    Iq (典型值)(mA) 0.065 0.065 0.065 0.002
    热阻 θJA (°C/W) 206. 169. 206. 167.8
    最小封装面积(mm2) 4.64 4.64 4.64 4.64
    封装类型 SOT-23 SOT-23 SOT-23

    SOT-23

    谢谢、

    Prakash L