This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:UC3842

Guru**** 2589910 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022958/uc3842-uc3842

器件型号:UC3842
主题中讨论的其他器件:UC2825

您好!

是否有支持高达600V 输入电压和外部基准集的电流模式控制器?  

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨迪克、

    所有 TI 通用 PWM 控制器均可支持600V 及以上的启动电压。 具有集成高压启动功能的交流/直流 PWM 控制器具有数据表中给出的 VIN 限制、但只要高电压输入和 VCC 之间的启动电阻大小正确、通用 PWM 控制器就可以从任何线路电压启动。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    感谢您的回复。 我对数据表中指定的最大 VCC 额定值(30V)感到困惑。

    我的第二个问题是 从外部设置误差放大器的同相输入引脚。 是否有任何具有此功能的电流模式控制器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨迪克、

    UC2825是一个示例、我们允许访问电压误差放大器的所有三个引脚。 不过、这适用于双端 PWM 控制器。

    Steve M