This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23882B:TPS23882和 TPS23882B 有何区别?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23882B, TPS23881, TPS23882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022033/tps23882b-what-the-difference-from-tps23882-and-tps23882b

器件型号:TPS23882B
主题中讨论的其他器件:TPS23881TPS23882

尊敬的团队:

 

我们的客户  正在搜索除 TPS23881和 TPS23882之外的可用来源,然后找到“TPS23882B”。

 

这是什么? 它是否是当前 TPS23882的 P2P 替代产品?

与 TPS23882和 TPS23882B 有何区别

它还可以在 FirmPSE 架构下工作吗?

 

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    882B1与882是 p-p;唯一的区别是882B1具有自主模式、不需要 SRAM 修补程序即可符合标准。 因此、基本上只要您不尝试将882个 SRAM 修补程序加载到它、882B1就可以直接替换882个。

    是882B1可以与 FirmPSE 配合使用。 它仍然具有与882和881相同的寄存器集。 谢谢!