This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:无输出问题

Guru**** 2812805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2373-4EVM-758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019512/tps23881-no-output-issue

器件型号:TPS23881
主题中讨论的其他器件:TPS2373-4EVM-758

您好、先生、

目前的问题是:总共生产20件、10件是优质产品、10件是故障。
良好产品的输出为56V 1.08A (60W)、而有问题产品的输出仅为56V 0.4A。 在0.4A 之后、将不会有输出。

我们是否可以知道是什么导致了这种情况? 随附原理图。

e2e.ti.com/.../A160_2D00_8560110N-_0F5C7F675F00_20210717.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、对于优秀的产品和问题产品、您可以在端口上的检测和分类过程中获取波形吗? 如果可以的话、可能在 PD 输入上看到向 PD 发送了什么信号?

    此外、您能否在 VPWR 和 VDD 的 PSE 启动期间获取波形?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    附带的文件 是 VPWR 和 VDD 波形的 PSE 启动、谢谢。

    CH2为 VDD。

    通道4是 VPWR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、感谢您获取功率波形。 这在我看来很好。

    您是否也有机会获取端口电压波形? 我想看看协商的内容、以及好的工作板和坏的工作板之间是否存在差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    很抱歉、我不明白您的意思? 您希望在随附的原理图中看到哪一个端口电压波形? 请帮助 Mark 告诉我、谢谢

    e2e.ti.com/.../7522.A160_2D00_8560110N-_0F5C7F675F00_20210717.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、如果您可以在协商(检测和分类)期间在 PSE FET (VDS)的同一图形上获取2个波形、这将帮助我们了解 PSE/PD 交互的行为以及 PSE 限制功率的原因。 它应该与下面类似、除了下面是端口两端、我要让您通过 FET 获取它。 如果您可以在良好的电路板上和背板上进行图形处理、以便我可以查看非常好的差异。 谢谢!

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我已经为 Q501和 Q502 VDS 波形拍摄了2张图片。 这是正常工作板和不良工作板之间的区别。谢谢。

    正常工作的电路板:                                                              坏工作的电路板:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢陈的波形! 有关波形的一些注释。 首先、看起来 PSE/PD 仅协商15W、因为我只看到一个分类手指。 您是否正在与 LLDP 协商60W?

    接下来、好波和坏波之间的协商看起来是相同的、因此我不认为协商是问题。 不良波形表明它发生了浪涌故障。 对于浪涌问题、通常是 PD。 有些正在工作、而另一些不工作的事实可能是 PD 的浪涌略为失败。  

    您的 PD 是终端产品吗? 或 EVM? 请注意、PoE PD 的规则是、在 PSE 为端口加电80ms 之前、它不得加电至高功率。 这使得 PSE 能够在 PD 负载不窃取电流的情况下完成浪涌、从而为 PD 的大容量电容器充电。 您可以通过采用 TPS2373-4EVM-758等 TI PD EVM 并在 PD EVM 上无负载连接到 PSE 来确认这一点。 如果您没有遇到任何问题、我相信您测试的原始 PD 可能是问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴埃先生:

    我使用固定 PD 来测试每个 PSE 产品。您可以在之前看到数据( 总共生产了20个 PSE、其中10个属于正常产品、10个属于故障)。为了澄清 PD 问题、您能否提供 TPS2373-4EVM-758评估板让我进行测试? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、故障率让我想知道您测试的 PD 的性能是否微不足道。 那么、让我们使用 EVM 进行测试。 我将与您所在地区的现场团队联系、以帮助您获得用于评估的 EVM。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    谢谢。

    我的联系人如下:

    公司:Elementech International Corp.,Ltd

    地址:中国台湾台北市114南湖科技园区周子街71号8楼

    电话:+886 02-2659-9858分机276

    我还有另外两个问题:

    1.如果有问题需要调试电源、台湾是否有 FAE?

    2.演示板可以在56V 1.08A (60W)下使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您的观看、我们将为您提供 EVM。

    1.我将进行检查、我们可以离线讨论

    2. EVM 将是 PD、以查看已知合格 BT 兼容 PD 解决方案是否存在问题。 它可以实现大于60W 的功率、并接受 PSE 的56V 输入。 但是 、PD 的直流/直流转换器会将电压降至5V 稳压输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    EVM 正在路上。

    对于#1、具体的电源问题是什么? 这是直流/直流转换器问题吗? 如果是、什么是 PWM 控制器? 谢谢!