This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13630:CAE/CAD 符号请求

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM13630, TPSM63603
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022725/tlvm13630-cae-cad-symbol-request

器件型号:TLVM13630
主题中讨论的其他器件: TPSM63603

大家好、

我可以寻求帮助吗? 我的客户询问 我们是否有用于 TLVM13630的 DXF 格式封装。
请参看下文,概述他的关切:
"我正在使用 TI #TLVM13630进行原型设计。 我看到在支持区域的 Altium 中已经有一个占用空间的请求-我使用了一个不导入 Altium 布局的不同 EDA。 是否可以获得通用.dxf 格式的封装?"

希望您能帮助我们。 非常感谢。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与我们的应用工程师交谈、看看我们可以做什么。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的回答。 希望您能帮助我们。

    祝你度过美好的一天!

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    TPSM63603具有相同的封装。  这些文件可在该产品页面上找到。

    谢谢

    www.ti.com/.../TPSM63603