This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:3.7V 电池充电器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21040, BQ25171-Q1, BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023018/bq21040-3-7v-battery-charger

器件型号:BQ21040
主题中讨论的其他器件: BQ25171-Q1BQ25170

您好!

我有一个带 BQ21040充电器的定制板、我正在寻找用以下参数为 Lipo 电池充电:

电压:3.7V

2.容量:60mAh

3.形状:弯曲

您是否知道  通过对 BQ21040进行一些修改、是否 可以为上述电池充电?

对于60mAh 的充电容量、电流建议是什么?  

   TI 对上述电池的充电器建议是什么? 请提供 PN/参考设计(如果存在)。

谢谢、

Idan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Idan、您好!  

    BQ21040配置为将电池充电至4.2V、这不是一个可调参数。 BQ25170和 BQ25171-Q1有两个选项、可配置为3.7V 的充电电压。两款产品的数据表中均包含参考设计。  

    [引用 userid="494095" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023018/bq21040-3-7v-battery-charger ]60mAh 的充电容量当前建议是什么?  [/报价]

    有关建议的充电电流、请参阅电池数据表。 作为参考、如果您希望以1C 充电、则应将电流设置为60mA、但建议的充电速率通常较低。  

    此致、

    Garrett