This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930EVM:硬件配置

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930EVM, BQ76930, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022167/bq76930evm-hardware-configuration

器件型号:BQ76930EVM
主题中讨论的其他器件: BQ76930BQ78350-R1

请提供有关如何为 7S-1P 电池修改 BQ76930EVM 硬件的详细信息。 (用户手册对我来说不够清晰)

我应该将哪种 VCX 短接在一起等

我按照 用户手册操作、在某些电池上产生了奇怪的电池电压。  

也请提供 gg.csv 文件

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nati、

    有关引脚短接的信息、请参阅 BQ76930数据表表表表7。   

    用于简单测试、使用 EVM 将电池3输入短接至电池4、并在端子块上将电池7、8、9输入短接。

    如果您要修改 EVM 板、请从表3中选择合适的组件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 写的表对我来说不够清晰。

    我理解以下内容:
     将 VC7短接至 VC8至 VC9
    将 VC3短接至 VC4
    删除了:R23、R33、R24、R38

    我不确定是否需要:
    拆下 R28、R38  

    我不明白如何做蓝色标记:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nati、

    由于您在器件和电路板上使用7节电池、并且电路板能够容纳10节电池、因此不会使用3节电池。  建议将这3个未使用的电池用作 BQ76930的电池9、8和4、如表所示。  当 IC 输入短路时、器件将不会向这些输入施加电池电压。  外部平衡晶体管需要 EVM 上的电流路径、因此需要在 EVM 的端子块处短接电池输入。   在 IC 和端子块处短接引脚的情况下、EVM 将具有多条并联路径、这将降低端子块到 IC 引脚的有效电阻。  移除电阻器(R28、R38)会移除这些并联路径、从而使电阻适合电路。

    表25中的蓝色标记显示了电池组的物理电池到 IC 输入的映射。  同样、电池将有7节电池、而 IC 能够容纳10节电池。  从下往上对电池进行计数:

    • BQ76930 IC 电池10输入用于电池的电池7
    • IC 电池7输入用于电池的电池6  
    • IC 电池6输入用于电池的电池5  
    • IC 电池5输入用于电池的电池4
    • 电芯3向下到电芯1的输入匹配。

    您在第一个帖子中询问了 gg.csv 文件、但我遗漏了该文件。  在 BQ78350-R1中、您需要设置  AFE 电池映射以匹配所用的电池、这与所示的映射非常相似、将位设置为1以匹配所用的电池。  对于上表中显示的7节电池、设置0x0277。   有关详细信息、请参阅《BQ78350-R1技术参考手册》第2.6.3节 AFE 电池映射。

    根据您的设计选择 BQ78350-R1中的其他设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我在进行修改后得到的电压

    Cell7 = 281mV、而不是4050mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在工作正常。 感谢您的支持