This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12040:UCC12040未使用 SYNC

Guru**** 2507115 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022888/ucc12040-ucc12040-not-using-sync

器件型号:UCC12040

您好 的支持团队

关于 UCC12040、我想知道以下问题:

不使用 SYNC 时、我在哪里连接 SYNC 和 SYNC_OK 引脚?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuki、

    SYNC_OK 是一个开漏、用于指示外部施加的 SYNC 信号何时超出14.4MHz<16MHz<17.6MHz 同步限制。 如果您不应用外部 SYNC 信号、SYNC_OK 未使用 、因此您只需将 SYNC 和 SYNC_OK 连接到 GNDP 即可。  

    此致、

    Steve M