This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546A24A:原理图检查

Guru**** 2874130 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546A24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022448/tps546a24a-schematic-check

器件型号:TPS546A24A

你(们)好  

输入电压6.5-13.2V 至5V/10A、3.3V/9A PWM

TPS546A24A 是否适用?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS546A24A 适用于您所述的应用。 需要注意的主要问题是较高温度下的功率耗散。 您是否需要在高于85C 的温度下运行器件? 否则、TPS546A24A 是合适的。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alec

    在我看来、您所指的功率耗散似乎是可以的、如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    这对我来说似乎很好。 在输入电压为13.2V@9A 时为3.3Vout 的情况下、如果环境温度过高、我希望确保器件能够支持您的应用。 话虽如此、如果您计划在室温(或实际低于85C-105C 的任何温度)下运行器件、 我相信 TPS546A24足以满足您的应用需求。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alec

    非常感谢您的详细解释

    另请提供此应用的原理图以供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    随附的是来自 WEBench 的信息、用于实现平衡设计:

    3.3V 输出电压

    5V 输出电压