This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36010:电平触发器和边沿触发器之间的区别是什么?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022524/lm36010-what-s-the-difference-between-level-trigger-and-edge-trigger

器件型号:LM36010

大家好、团队成员

  1. 电平触发器和边沿触发器。

在 EVM 上进行 I TEST、IN LEVEL TRIGGER、当 STORBE 变为低电平时 LED 关闭;在 IN EDGE TRIGGER 中、当 SOTRBE 变为低电平并在闪存超时后 LED 关闭。  

这是唯一的差分电平和边沿触发器吗? 还有其他差异吗? 以及什么应用环境?  

    2.什么是无焊炬斜坡应用环境? 与1ms 手电筒斜坡相比、平均值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不知道您想要问什么、您能更清楚地描述一下吗?