This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43330A-Q1:TPS43330-Q1与放大器之间的差异;TPS43330A-Q1

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS43330-Q1, TPS43330A-Q1, TPS54618-Q1, TPS54618C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022360/tps43330a-q1-differences-between-tps43330-q1-tps43330a-q1

器件型号:TPS43330A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS43330-Q1TPS54618

大家好、

此器件的"A"版本和"非 A"版本之间的主要区别是什么? 了解到非 A 目前被视为 NRND、但我的客户目前在较旧的应用程序中使用它、并希望迁移到新版本。

此致、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

     我找不到列出了差异的文档;但从 TI 网站中的 TPS43330-Q1搜索结果中、结果如下所示 。  

    功能与比较器件相同的引脚对引脚。

    TPS43330A-Q1

    汽车类2V 至40V 低 Iq 单路升压和双路同步降压控制器
    TPS43330A-Q1是 TPS43330-Q1的替代产品。
    谢谢!
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    如果您能不断挖掘文档列表中的相关差异、我会非常感激。  

    我知道、对于其他一些器件、我们在工艺流程中添加了聚酰亚胺(PI)层以提高质量和可靠性、通过该介绍、我们创建了一个具有符号的新器件- TPS54618-Q1与 TPS54618C-Q1是一个主要示例。 但是、我不确定这是该器件上发生的变化。

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

      当然、如果我得到任何结果、我会这样做并告诉您。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

     请参阅 该器件前一个设计人员的以下答案:

     在器件 TPS43330 (非 A 版本)中: 当器件处于 LPM 且唤醒时、EXTSUP 短接至 VREG 并可能导致器件重启(包括运行降压稳压器):
      在特定负载变化条件下、低功耗模式下的高 IQ (当负载从700mA 更改为170mA、然后移除负载时、会导致以连续模式运行而不是以低功耗模式运行。)
    上述器件错误已在 TPS43330A 中修复。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Phil!