大家好、我使用该器 件通过两节串联锂电池产生最大电流为35mA (可变负载约为10mA 至35mA)的24V 电压轨、因此输入电压约为6V 至8.5V。
我使用的是 X 版本、因此开关频率为1.6MHz。 在大多数输入电压和负载条件下、该器件以不连续模式运行、这会在大约800Hz 的频率下对输出电压施加较大的纹波、但这会根据负载和输入电压而变化。 似乎控制系统不稳定、输出纹波高于和低于设定值。
我在数据表中注意到、Y 版本似乎被推荐用于"高电压"操作、遗憾的是、我目前无法获得这些版本、因为它们的交付时间很长。 我注意到数据表中显示16V 输出及更高电压... 这是否意味着高于16Vdc 输出不可靠?
我已经尝试了从10uH 到47uH 的不同电感值、所有这些值都比所需的 SAT 电流高得多、并在100N 到40uF 的输出上尝试了不同的电容作为4 off 0805 10U、但振荡始终存在。

有什么可能出错的想法吗? 就我所说的器件不会发热并进入热关断状态而言、它位于接地层板上。 几年前、我曾尝试过其中一种方法、但无法使其正常工作。