This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:最小占空比

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56339, TPS562211, TPS563211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022952/tps54302-minimum-duty-cycle

器件型号:TPS54302
主题中讨论的其他器件:TPS56339TPS562211TPS563211

尊敬的团队

根据客户规格:VIN=18V、Vo=0.8V

但 Vo 可以实现0.8V。

最短导通时间的原因是什么?

如果 fsw=400kHz、 TMIN=110ns 时 、最小占空比为4.4%、但当 Vo=0.8V 时、Vin=18V 时需要4.4%。  

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    对于最小占空比支持,建议考虑最坏情况 Duty=110ns* 最大频率510kHz =5.6%。  

    对于18Vin -0.8Vout、2/3A 解决方案,建议选择 TPS56339 (24Vin 3A SOT236)或 TPS563211 (18Vin、3A、SOT583)、TPS562211 (18Vin、2A、SOT583)

    BRS、

    年轻