This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:DCM 下的效率计算

Guru**** 2763355 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022415/lm5164-efficiency-calculation-at-dcm

器件型号:LM5164

大家好、

我是 FAE 实习生、我正在学习如何使用 ML5164的快速入门设计工具。

我想知道用于计算效率的隐藏公式、尤其是在 DCM 下。

我发现效率随着电感器的降低而提高。 您能用公式解释一下这种现象吗?

非常感谢

毛俊杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junjie 您好:

    当 Ton 为固定值时、低电感器将降低 DCM 模式下的频率。 这对客户来说是个问题吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是客户问题。 客户反馈显示、当@ 12V-5V 50mA 运行时、LM5164的效率低至70%。

    我们需要提供改进建议。

    我想 知道 LM5164快速入门设计工具中的隐藏公式。 因为使用较低电感器提高效率的现象与 DCM 下的效率推导公式不匹配。 更多详细信息将通过电子邮件向您显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junjie 您好:

    数据表中的效率显示其效率超过90%、因此我建议客户检查 EVM 并比较 EVM 和客户电路之间的差异。

    谢谢