This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478Q-Q1:频率设置

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021762/lm3478q-q1-frequency-setting

器件型号:LM3478Q-Q1

大家好、我们的客户在反激式电路中使用 LM 3478 IC。

用于设置频率的计算电阻与他在电路板上测量的电阻不匹配。

公式如下:

 

 kΩ、考虑到上面的公式 fs、以 Hz 为单位、RFA、以 Ω 为单位、如果我想设置120kHz 的频率、结果电阻为179.3 Ω。

在电路板上焊接180 kΩ 电阻后、测得的开关频率为~104kHz。

 

您能帮我澄清这种情况吗?

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    根据图4中的数据、曲线是近似值、曲线的末端接近 RFA = 200kOhm 电阻器。 我想客户正在达到此近似值的极限、需要进行实验以设置所需的120kHz 频率。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的快速回复和澄清。

    此致、

    克劳迪乌