This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:与 BQ2970功能相结合

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25170, BQ2973, BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022626/bq25170-combination-with-bq2970-functionality

器件型号:BQ25170
主题中讨论的其他器件: BQ2973BQ25150

您好!

我需要为单节170mAh 锂离子电池充电、并希望在发生过流/过压事件时将其隔离。 使用 BQ25170和 BQ2973看起来最合适、但将两者组合在一个器件中会更好。 但是、除了过压保护之外、我找不到还包含电池保护电路的充电器。 我唯一可以想到的是、分离电池保护电路的原因是为了避免单点故障、这会将保护电路与充电器自己的限流器一起拉出。 当我想将单独的电池保护器与充电器一起提供时、我是否会使其失去作用? 或者是否有这样的器件、我没有找到它?

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    BQ25170在充电期间提供过压和过流保护、但在电池放电期间不提供过流或欠压保护。 没有具有 BQ2973级别内置保护的线性充电器产品。 具有 PowerPath 的线性充电设备(如 BQ25150)将提供稍高的电池保护、但最好使用保护器。

    通常情况下、BQ25170和类似器件在充电期间提供保护、通常在不充电时关闭或处于低功耗状态。 外部电池保护器件始终为电池提供保护。 这种差异是使电路保持分离的原因之一。   

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    非常感谢您的回答。 这是完全有意义的、我将在我的新设计中使用这两个器件。

    此致、

    Peter