This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200D1EVM:如何立即关闭 LED?

Guru**** 2537130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022287/tps92200d1evm-how-to-turn-off-led-instantly

器件型号:TPS92200D1EVM
主题中讨论的其他器件:TPS92200

您好,专家:

在下图中、绿线是 LED-290+、它是 TPS92200的输出。

我向 TPS92200的 DIM 引脚发送零电压。

TPS92200的输出电压开始关闭。

LED 阳极的电压缓慢下降。

我想知道该电压不会完全关闭 LED。

LED 仍然有点亮起。

如何立即关闭 LED (当我向 DIM 引脚发送0时)?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,专家:

    UV LED VF 在50mA 时为6V =>我设置100mA 的最大电流

    根据电感器计算:  

    L=(6*(8.7-6))/(8.7*0.2*0.05*1MHz)= 186uH

    因为 LED 电流很小。

    那么我需要选择非常大的电感器吗?

    LED 电流越低,电感器就越大?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chang、

    如果您希望更快地关断输出、较小的输出电容器可能会有所帮助。 但它会导致较小的输出纹波。

    对于100mA、考虑到50%的电感器纹波、大于6.8 μ H 的电感器就足够了。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    以进行 L 计算

    Vout=6V、Vin max=8.7V、K=0.2、lled=0.05A、fsw=1MHz

    L=(6*(8.7-6))/(8.7*0.2*0.05*1MHz)= 186uH

    我的计算是否正确?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chang、

    很抱歉我弄错了。 请使用以下工具进行详细计算。

    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER?keyMatch=POWER%20STAGE%20DESIGNER%20TOOL

    Robin