This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3852:TPS3852和 TPS3851之间的差异

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3852, TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021991/tps3852-difference-between-tps3852-and-tps3851

器件型号:TPS3852
主题中讨论的其他器件: TPS3851

尊敬的团队:

我的客户希望从 TPS3851更改为 TPS3852。 但是、他们发现 TPS3852实际上是一个窗口看门狗计时器、而 TPS3851是一个独立的看门狗计时器。 请参阅 TPS3851和 TPS3852数据表上的8.1.1.2、他们需要调整编程代码、以不仅设置看门狗的上限、还设置下限。 我是否理解了 TPS3851和 TPS3852之间的差异?  

因此、客户无需更改其硬件设计电路、因为 TPS3851和 TPS3852是 P2P。 但是、他们需要对其重新编程、我对吗?

您能告诉我们 TPS3851和 TPS3852之间还有其他差异吗?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    此外、我的客户想知道、如果他们馈入窗口看门狗范围之外的狗、是否会产生不良影响? 如果狗连续喂入间隔为1秒、是否有任何不良影响?

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、窗口在5-10秒之间。 固件将以时间间隔1s 为狗供电。 然后、是否狗在5s 窗口之前喂入会直接因为它在窗口之外而导致复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Dylan、

    感谢 您提供有关您问题的更多详细信息。

    我 将对此进行研究、稍后我将向您回复。  

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    在本例中、TPS3852将会起作用、但前提是需要执行一些操作。 TPS3852仅具有3.3V 监控电压选项、因此它们 应是所监控的电压。

    您对下边界和上边界正确无误。 他们需要对 TPS 进行编程、这意味着根据该表设置边界:  

    这可能意味着组装电阻器。

    我不清楚你对喂狗的说话究竟是什么。 如果你谈论的是一个犬,可能值得咨询兽医。 如果您讨论的是 TPS3852、哪些引脚会发生什么事件/波形?

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    总之、非常感谢您的帮助!

    我知道我的英语写作能力可能不如其他母语的人,甚至其他非母语英语的人。 我只是对你与同事的交谈方式感到羞耻。 你和我都知道我们所指的是什么、而你只是想讲一些有趣的笑话、你认为这很有趣。  

    如果我和您之间有任何沟通错误、我对此感到抱歉。

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    让我帮您解决问题。  TPS3851和 TPS3852之间的区别与您提到的完全相同。  一个是窗口看门狗、另一个是上限有界看门狗。

    如果"踢脚"信号或喂狗在窗口外、则/WDO 将变为低电平。  不会产生不良影响。  如果踢脚信号太早、则也会发生早期故障。  脚踢信号必须出现在窗口内才能正常运行。  请参阅以下内容:

    如果您有其他问题、请告诉我。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    非常感谢您对我的关注的详细解释! 它确实解决了我的客户问题。  

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    没问题!  很高兴能提供帮助!  祝你好运! :-)