This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:充电电流高于设定值。

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898D, BQ25890
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020508/bq25898d-charging-current-higher-than-set-value

器件型号:BQ25898D
主题中讨论的其他器件: BQ25890

大家好、

我在使用 BQ25898D 时遇到了一个问题,我们将快速充电电流设置为1024mA,但 有时充电电流为1.3A (我认为使用较高的 ILIM 时,该值将增加)。

当电池电压低、约为3.2V 时、可能会发生这种情况。  

如果我将 VSYSMIN 设置为3.0V (在我们的原始设计中它是默认值3.5V),则不会发生这种情况。  此问题似乎与 NVDC 功能有关。

在 EVM 上也发现了此问题、您可以尝试在实验中重现此问题。  

以下是应用信息。  

  • 产品:电池充电器,除了电池之外,没有电路由充电器供电。
  •  输入电压:12V
  • 测试条件:室温;
  • 寄存器设置:  

0x48、//reg00
0x01、//reg01
0x1D、//reg02
0x1A、//reg03:
0x10、//reg04:ich=1024mA
0x11、//reg05:iterm=128mA
0x5E、//reg06:
0x8D、//reg07:禁用看门狗
0x4F、//reg08:40m Ω、96mV
0x54、//reg09:JEITA_VSET=1

其他寄存器为默认值。  

  • 原理图。  

我的问题是:

1) 1)是否可以确认此问题?

2) 2)您能否解释此问题的根本原因?

3) 3)如果我们将 VSYSMIN 从.3.5V 更改为3.0V、是否会产生副作用? 在我们的应用中、VSYS 不会提供任何电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的测试条件是什么、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS?

    2.请分别在"正常"和"异常"时提供充电器的所有寄存器值吗?

    有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq25890-faq-bq2589x-schematic-review-and-pcb-layout-design-tips; 有关 BQ2589x/BQ25898x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq25890-bq2589x-bq25898x-faqs。 BQ25898D 的引脚定义与 BQ25890的引脚定义类似。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.测试条件:

    VBUS:12V、正如我提到过的。

    iBus;当电流异常时、VBUS 电流为456mA;当电流正常时、VBUS 电流为348mA。

    VSYS:默认设置、3.5V、测量值为3.573V

    ISYS:正如我提到过的、我们不通过 VSYS 为任何电路供电、因此 ISYS 为0mA。

    VBAT:电池电压为3.5V

    IBAT:1325mA (异常电流)、1024mA (右侧电流)

    2.寄存器值:

      过流 电流
    REG00 48 48
    REG01 1 1
    REG02 一维 一维
    REG03 1A 1A
    REG04 10. 10.
    REG05 11. 11.
    REG06 5e 5e
    REG07 BD BD
    REG08 4f 4f
    REG09 54 54
    REG0A 74. 74.
    REG0B B6. B6.
    REG0C 0 0
    REG0D 53. 53.
    REG0E 0 0
    REG0F 0 0
    REG10. 0 0
    REG11. 供应商直送 供应商直送
    REG12. 0 0
    REG13. 48 48
    REG14. 2D 2D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 您将 VSYSMIN 从3.5V 更改为3.0V、则充电电流是否正常?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正如我之前提到的。  

    您是否曾尝试重现此类问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参阅9.2.6.1 d/s 上的窄 VDC 架构、在 VBAT 达到 VSYSMIN 之前、BATFET 在 LDO 模式下工作;在 VBAT 达到 VSYSMIN 之后、BATEFT 将在完全开启模式下工作。 因此、BATFET 在 LDO 模式和完全开启模式之间进行转换。

    REG13=48表示 IINDPM。 有关详细信息、请参阅9.2.6.2动态电源管理(DPM)。

    在  BATFET (Q4)运行模式转换期间、DPM 会导致更高的充电电流感应误差。

    解决方法是将 SysMin (REG03[3:1])从 VBAT 上移开、以避免 Q4模式转换区域。

    您的观察是有道理的。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="35830" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020508/bq25898d-charging-current-higher-than-set-value/3778883 #3778883]2. REG13=48表示 IINDPM。 有关详细信息、请参阅9.2.6.2动态电源管理(DPM)。[/引述]

    关于这一点、我也有一点困惑、如您所见、ILIM 电阻器为680R、这意味着硬件 ILIM 为320//680=470mA、而软件设置为500mA、但 BQ2898D 指示 IINDPM 状态、即使 IBUS 仅在350mA 左右且充电电流正确的情况下也是如此。   

    [引用 userid="35830" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020508/bq25898d-charging-current-higher-than-set-value/3778883 #3778883"]

    解决方法是将 SysMin (REG03[3:1])从 VBAT 上移开、以避免 Q4模式转换区域。

    您的观察是有道理的。

    [/报价]

    此权变措施是否会导致任何副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题2. 发生 IINDPM 时、您是否测量过 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS?

    问题4. 当 SYSMIN 设置更改时、VSYS 输出将发生变化。 请检查不同 SYSMIN 设置下的 VSYS 输出 是否适用于 SYS 负载。

    谢谢、

    宁。