This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS756:TPS75601的原理图审阅

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS756
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022593/tps756-schematic-review-for-tps75601

器件型号:TPS756

大家好、我们团队使用 TPS75601KTTT 从3.3V 生成2.5V 电压。 我已附加显示连接的图像。 我是否可以请求您进行审核

我还请您查看输出电容器

470uF 部件号: TPSD476K020R0200

--

此致

基尔萨纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthana、  

    建议的设计过程是为电阻网络选择 R2=30.1K、以设置40uA 的分压器电流。 您可以使用较低的值、如您拥有的值、因为它们已正确设置为2.5V、但是较低的值会浪费更多的功率。 以下是数据表中的建议值:

    TPS756需要最小47uF 的电容以及0.2 Ω ESR。 您的电容器满足此要求、但 ESR 取决于频率和温度、我谨记这一点。 只要电容和 ESR 乘积等于 9.4e-6或更大、LDO 就会保持稳定 查看以下图、该图有助于选择值。  

    为了安全起见、我建议使用更高的 ESR 电容器、因为它非常接近最低要求。 您可以查看我们的应用手册: 简化稳定性检查 、以便在需要时帮助检查系统的稳定性。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Edgar