This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:关于 LM25119的 Webench 仿真、需要单独针对不同负载条件进行效率图/精确效率计算

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022701/lm25119-regarding-webench-simulation-of-lm25119-and-require-efficiency-graph-accurate-efficiency-calculation-for-different-load-condition-individually

器件型号:LM25119

尊敬的先生:

以下是我们在 webench 中仿真的要求。

我们已经对3.3V/40A 进行了仿真。我们需要在不同负载或30A、20A、10A、4A 等放大器上使用专为40A 设计的电路来获得效率。

因此、我们生成40A 的原理图并更改仿真中的负载。

我们将仅在40A 下打印效率结果、并且不 会在负载条件发生变化时打印效率数据或图形。

使用同一电路是否可以获得不同负载的效率图?

如果我们还在仿真后添加波形、我们将得到以下波形数据、例如、

Vsw2、Vcomp1、Vin、Vsw1、Vout1、Iout1、Icout、Iensor1、Iensor2和 Iload。

根据上述数据、我们能否准确计算效率?

如果我们可以针对不同的负载条件变化生成效率图、这将很有帮助。

希望您了解我们所面临问题的详细信息。

请检查并为我们提供最佳解决方案。

谢谢你

Girish K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    您可以从下面显示的运行值部分重新计算不同 Vin、Iout 的效率:

    请告诉我们这是否能解答您的疑问。  

    此致、

    Shaheen S M