This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:Vcc=5V 条件下的 Vinh、VINL、VINHYS 规格

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022504/ucc21710-q1-vinh-vinl-vinhys-specs-with-vcc-5v-condition

器件型号:UCC21710-Q1

大家好、

您能否提供   Vcc=5V 条件下的 Vinh、VINL、VINHYS 规格?

数据表定义了 Vcc=3.3V 时的这些规格。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo 您好、

    通过查看 VCC = 5V Vinh、VINL 和 VINHYS 的 UCC217xx 系列的一些特性数据、可以看到阈值电压略有增加。 根据数据、VCC = 5V 时的典型阈值为:

    • Vinh = 2.8V
    • VINL = 2.2V
    • VINHYS = 0.55V

    由于输入信号通常具有快速上升时间、因此阈值电压的轻微增加对应用的影响最小。

    如果有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy–San、

    如果客户有进一步的问题、我会分享这些信息并返回。

    此致、