This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563207:PSpice 瞬态仿真

Guru**** 2582585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021444/tps563207-pspice-transient-simulation

器件型号:TPS563207

您好!

我尝试基于 WebBench 设计非常密切地运行此器件的瞬态仿真:

webench.ti.com/.../SDP.cgi

目前、PSpice 中似乎不存在瞬态测试模型、因此我从器件本身和一些建模应用程序开始从头开始。 我在这个问题中包含了我的 pspice 文件。 出于某种原因、我无法使输出电压正确、但我不确定我做了什么、我的所有组件看起来都不错、但我认为我必须做一些错误。  e2e.ti.com/.../experiement.dsn

请告诉我是否可以尝试任何解决方案、

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Edwin 将帮助支持这一点。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Stevie、

    我已经检查了原理图。 以下是我的建议:

    您可以在数据表中找到 EN 上升和下降阈值电压、该电压表示 EN 上升阈值为1.35V (典型值)。  

    2.在仿真文件中、您将 V6的高电压设置为1V、因此不会启动 IC。 我将 V6的高电压更改为4V。 您可以在下面找到输出电压波形。

    此外、建议您通过10k 电阻器将 EN 直接连接到 VIN。

    如果您有任何其他疑虑、请随时告诉我。 谢谢!

    BRS

    卢西亚