This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:SHDN 引脚不会将 Vout 降低至0V

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR62014, TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022758/lmr62014-shdn-pin-does-not-reduce-vout-to-0v

器件型号:LMR62014
主题中讨论的其他器件: TPS61178

大家好、

我使用 LMR62014作为升压转换器来驱动我的电路中的风扇、但我无法通过使用关断引脚将输出 Vout 变为0V。

这是我的原理图: https://imgur.com/a/lBAeUK5

两个接点 J1和 J2连接到我的电路的其余部分

VIN 由锂离子电池供电、介于6.5V-8.4V 之间。

EN 来自微控制器、高电平(3.3V)或低电平(拉至0V)。

您将注意到、对于 RA1-4设置的输出电压、我有4个不同的选项。 它们中的每一个都通过分流器启用/禁用。 目前、假设我将116.5KΩ 选项用于12V 输出。

当 EN 为高电平时、输出 按预期运行并变为12V、为风扇供电时没有问题。

当 EN 为低电平时、输出不会像我预期的那样变为0V。 相反、它等于 Vin。 如果我使用跳线直接手动将 EN 短接至 GND、则会发生这种情况。 无论我是否将负载连接到 Vout、这种行为都是相同的。

我是否误解了关断引脚的用法? 是否可以通过这种方式将 Vout 完全设置为0V? 替代方案是在电路中的 Vin 之前引入 MOSFET、以启用和禁用电压源本身、但我希望使用关断引脚。 请告诉我、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uzair、

    当 LMR62014 SHDN 引脚电压变为逻辑低电平时、器件停止开关。 这并不意味着 Vout = 0V。 由于 LMR62014是一款非同步升压转换器、当器件停止工作时、Vin 通过电感器、整流二极管为输出电容器充电。 这就是您看到 Vout 电压与 Vin 电压相同的原因。

    在输入电压之前、您可能需要一个 P-MOSFET 来启用或禁用电压源。 或者使用具有真正断开功能的 TPS61178、TPS61378器件。

    希望这会有所帮助。