This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5039:关于 LM5309应用问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5039, UCC28220, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021610/lm5039-about-lm5309-application-question

器件型号:LM5039
主题中讨论的其他器件: UCC28220UCC28951

大家好、

我的客户希望使用 LM5039设计编程直流电源。

设计规格如下。 拓扑=> PFC+半桥(并联600W*2)。 它们的需求是 PWM 交错(可能使用 SYNC 函数)和 SR 控制。

那么、我的问题是 LM5309是否适合这个规格?  如果不是、您可以提供一些建议吗? 谢谢  

半桥(规格)

模块1

VIN=400V

Vo = 0~80V

IO=0~30A

PO fix =600W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您可以考虑使用 UCC28220进行交错 PWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    此外、我需要 SR 函数。 此设备无法满足我的请求。  

    该规格是否有其他解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为单个 LM5039对于600W 而言是不够的。 但我们在交错的两个 LM5039上没有参考设计。

    或者、对于400V 输入和600W 输出、您可能 会看到 UCC28951、它是一款相移全桥控制器、可能比两个 LM5039交错性能更好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请帮我确认该功能。 使用 SYNC 函数 执行交错。  

    他们希望使用交错来减少输出纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从理论上讲、是的、这是可能的、但如前所述、我们没有这样的设计经验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢!