This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14202H:是否可以从28Vin 生成26.5V 输出电压?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33620, LMR36520, LMZ14202H, LMZ14202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021229/lmz14202h-is-it-possible-to-generate-26-5vout-from-28vin

器件型号:LMZ14202H
主题中讨论的其他器件:LMR33620LMR36520LMZ14202

您好!

我 设计了 LMZ14202HTZ 通过28V 输入提供26.5V 输出。

大多数样本工作正常、但有些样本无法生成 26.5电压。

温度升高时会发生这种情况。

我感到奇怪的是、使用 LTZ14202H 强制设计1.5V 是不合适的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    它 不应支持如此高的输出电压、对于 28Vin、26.5V、我建议您可以使用 LMR33620或 LMR36520等转换器来实现电路设计。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel。

    感谢您的建议。

    我还有一个问题。

    LMZ14202H 的数据表中没有最小压降电压规格,因此您能告诉我 LMZ14202H 在输入和输出电压之间应该有多大的差异吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在数据表 8.2.2.1.6中,它提到最小关断时间为260ns,因此,如果您设置的导通时间较大,您将获得更高的占空比。  这将使 Vo 和 Vin 之间的压降更低。

    LMZ14202 Rdson 也会影响压降。

    谢谢