This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25601:[常见问题解答] BQ25601、BQ25601D、BQ25606、BQ25611D、BQ25616、BQ25601、连接到 STAT 引脚的 LED 为何闪烁、SYS 电压不稳定、 BQ25616J、BQ25618、BQ25619、BQ25600、BQ25600D、 BQ25600C?

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25600, BQ25601, BQ25618, BQ25606, BQ25600D, BQ25616, BQ25619, BQ25601D, BQ25600C, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022795/faq-bq25601-faq-why-does-the-led-connected-to-stat-pin-flashes-and-the-sys-voltage-unstable-when-battery-is-not-connected-for-bq25601-bq25601d-bq25606-bq25611d-bq25616-bq25616j-bq25618-bq25619-bq25600-bq25600d-bq25600c

器件型号:BQ25601
主题中讨论的其他器件:BQ25600BQ25618BQ25606BQ25600DBQ25616BQ25619BQ25600CBQ25611D

您好!

电池充电器评估模块(EVM)上的 LED 闪烁、并且在未连接电池时 SYS 电压不稳定。 这适用于 BQ25601、BQ25601D、BQ25606、BQ25611D、BQ25616、 BQ25616J、BQ25618、BQ25619、BQ25600、BQ25600D、 BQ25600C。 原因如下:

 

  • 电池充电器 IC 未检测到电池的连接。 当电池未连接时、充电器将 BAT 上的电容器视为一个非常小的电池。
  • 默认情况下、充电功能处于启用状态。 充电器尝试将 BAT 引脚电压调节为充电电压(VREG、例如默认为4.208V)。 由于未连接电池且充电器 IC 终止充电、BAT 引脚可快速充电至 VREG。 经过一段时间后、BAT 引脚电压开始由于 BAT 上的负载和泄漏而下降。 当 BAT 引脚电压降至再充电阈值以下且器件再次开始为 BAT 引脚充电时。 充电器状态表示正在充电和充电完成之间的切换。 因此、STAT 引脚闪烁。 SYS 引脚上的高波动电压也与电池不存在有关。
  • 可以观察到充电状态的频繁变化、如下主题所述。 同样的原理也适用于 BQ2560x 和 BQ2561x。
  • 如果通过拉高/CE 引脚或设置寄存器位将充电设置为禁用、则充电器 IC 不会为 BAT 引脚充电。 STAT 引脚将不闪烁、SYS 引脚电压通常也被调节为高于最小系统电压(VSYSMIN、例如、默认值为3.5V) 180mV。   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望这些信息对您有所帮助。

    非常感谢、

    宁。